主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP
工具/软件:
您好:
由 4.8GHz 的 PECL 驱动器驱动时、除了内部 100Ω 电阻器、ADC 是否需要在 CLKIN 输入上使用任何额外的终端? 有任何建议吗? 在我们的应用中、我们使用 LMX2615-SP、它具有您已经指示可能不可以使用的 IBIS。 因此、我们向 ADC CLKIN 引脚的输入添加了衰减器、因此我们能够根据需要衰减信号。 尽管 LMX 有不可信的 IBIS、但我们运行的是仿真、当我们为衰减器使用 S 参数模型时、仿真看起来真的很糟糕、但在 Hyperlynx 中使用全电阻“T"网络“网络时、仿真看起来不错。
非常感谢您对该主题的任何反馈。
谢谢、