This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:由 LMX2615 驱动时的 CLKIN 端接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528083/adc12dj5200-sp-clkin-termination-when-driven-by-lmx2615

部件号:ADC12DJ5200-SP
主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP

工具/软件:

您好:

 由 4.8GHz 的 PECL 驱动器驱动时、除了内部 100Ω 电阻器、ADC 是否需要在 CLKIN 输入上使用任何额外的终端?  有任何建议吗?  在我们的应用中、我们使用 LMX2615-SP、它具有您已经指示可能不可以使用的 IBIS。  因此、我们向 ADC CLKIN 引脚的输入添加了衰减器、因此我们能够根据需要衰减信号。  尽管 LMX 有不可信的 IBIS、但我们运行的是仿真、当我们为衰减器使用 S 参数模型时、仿真看起来真的很糟糕、但在 Hyperlynx 中使用全电阻“T"网络“网络时、仿真看起来不错。

非常感谢您对该主题的任何反馈。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    遗憾的是、我无法评论或深入介绍可用的仿真或模型。  

    但是、我 总是从输入端进行外部端接、因为有效的内部“100 Ω 等“具有 20%的容差、并且不是实际的电阻。

    为了获得更健康的边沿、可能需要根据从 LMX 到 ADC 时钟输入的布线长度、PCB 布线等调整端接值。

    我一直发现外部端接较轻、这有助于反映内部阻抗并提供更好的匹配等。500 欧姆差分是一个不错的起点。 如果您有串联端接选项、则会更好、但可能没有必要。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rob。  我只是想确认您的外部 500Ω 不是一个拼写错误?  您指的是 50Ω 吗?  我们还有一位应用工程师说、在此领域 (4800Mz)、器件的内部阻抗会变低、因此您需要添加某种外部匹配网络。  当我对 AI 工具进行研究时、他们表明 LC π 型滤波器最适合射频域、因为它可以更大限度地提高电源效率等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    1k Ω 至 500 Ω、无拼写错误。 这就是我所做的。 通常、如果您在 4.8GHz 频率下使用基于 PECL 的接口。 则可以在 ADC 时钟输入附近执行远端接。 这也假设两者之间的互连很长、例如 1 英寸或更长。

    如果有空间、低损耗滤波器也可以使用、这将有助于消除杂散谐波或其他干扰。 并切断任何可能卷积到输出频谱的宽带噪声。

    但是、不要进行过多滤波、因为您可能会伤害时钟边沿的转换。

    如果您需要离线讨论、请告诉我、我可以给您发送电子邮件。

    请告诉我。

    此致、

    Rob