This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5612: SSCG 功能包括或不包括?

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521347/vsp5612-sscg-function-including-or-not

部件号:VSP5612

工具/软件:

您好、  

 我想知道 VSP5612 是否具有 SSCG 功能。  抖动容差? 我们想知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    您能否提供一些有关 SSCG 功能和抖动容错的含义的背景信息?

    一些链接或文档会有所帮助。

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:  

      我们计划在此项目中使用振荡器、以便客户想知道 VSP5612 是否支持 SSCG 功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们之前使用了 AFE VSP5640、TI 确认 VSP5640 可以在 30kHz 调制下支持+/–3%的抖动容差。 现在、我们还想问 VSP5612 的相同技术问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、  

    RCLK 输入上是否需要这种抖动支持?  

    如果 VSP5640 支持您的要求、则 VSP5612 也将能够支持相同的要求。  

    谢谢、  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiarthik:  

      感谢您发送编修。  

      让我澄清一下您的回答。 抖动容差规格是 VSP5640 吗?  

      VSP5640:VSP5640 抖动+/–30 和 30kHz 调制  

      VSP5612:???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、  

    是的、VSP5640 和 VSP5612 将具有相同的调制规格。  

    谢谢、  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:    

       客户确认反馈已经解决。

        感谢您的支持。