This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:DAC80502

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529512/dac80502-01evm-dac80502

器件型号:DAC80502-01EVM
Thread 中讨论的其他器件:DAC80502

工具/软件:

尊敬的团队:  

在我的设计中、我使用 DAC80502、其中 VDD 为 5V、VrefIO 为 3.3V。 VoutA 和 VoutB 的最小和最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hridya、  

    最大输出为 3.3V、REF-DIV 和 BUF-Gain 设置为 1。 对于此基准和 VDD 配置、REF-DIV 设置为 0 且 BUF-Gain 设置为 1 无效。 最小输出为 0V、但请记住灌电流时的零代码误差和下余量要求 (10mA 时最坏情况下需要 300mV)。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯