This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:GUI 问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523094/afe5401-q1-gui-question

器件型号:AFE5401-Q1

工具/软件:

AFE5401 的 GUI 软件是否仅适用于 EVM? 我是否没有开发板可以使用它? 为什么在安装 SLAC810 软件时没有接口、并且高速数据转换器专业版 GUI 安装程序 v5.31 中没有 AFE5401 选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSDC PRO GUI 用于捕获卡、其中您可以从设备捕获数据。

    您需要 先安装 High Speed Data Converter Pro。 然后您可以 为 AFE5401 安装 SLAC810 GUI 。 然后您可以打开 HSDC_PRO、在“select ADC“下拉菜单中、您应该能够看到 AFE5401。

    您需要 TSW1400 卡用于捕获、需要 AFE5401 EVM 用于评估器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我们没有此 EVM、我们不能使用此 GUI 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是您没有  AFE5401 EVM、是正确的吗? 您只需要将 TSW1400EVM 与您自己的电路板一起用于捕获数据。 这是正确的理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我们没有n‘t AFE5401 EVM、且无 TSW1400EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很好奇您为什么需要 AFE5401 GUI。 您能分享一下这个用例吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是我们的客户想要使用 AFE5401 GUI、应用是工业雷达、 在 94G 频段、该客户是替代解决方案中的 AD8285