This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:SPI 读取不一致

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528101/ads131m08-spi-reads-are-inconsistent

器件型号:ADS131M08

工具/软件:

读取寄存器 0x00 有时会给出正确的值、有时甚至不会。 附加了两个屏幕截图(尚未提供太多细节)。 其他读数似乎也可以,大约一半的时间。 似乎我们的时机可能很弱。 此应用程序是在 hal.h 和 ads131m0x.h 上构建的(略有更改)、可在 Raspberry Pi 4 上运行。 我可以根据需要提供源代码。

我知道这些高电平引线不是很有用、只是一个开始。 如果有用、我的 Salae Logic Analyzer 还会生成*。Sal 文件。 谢谢!

Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clark、

    您能否仅为读取寄存器 0x00 显示清晰的时序? 两个帧就足够了、第一个帧中有一条 RREG 命令、第二个帧中有数据。 您也可以上传.Sal 文件。 您的/DRDY 信号很奇怪、您是否使用飞线将  Raspberry Pi 连接到 ADC 电路板? 如果您可以显示有关硬件设置和连接的详细信息、那么最好能看到一张设置照片。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale;

    是的、从 DRDY 模拟迹线来看(请参阅 DRDYAnalogTrace.png)、几乎只是一个简单的例子。

    尝试捕获两个帧:

    不知道我是否正确。 是的、测试设置如您所述。 中间原型板用于为 Salae 供电。

    已附加 SAL 文件。 (不确定,对话上传框行为怪异,我看不到,768kB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clark、

     设置中的信号非常差。 例如、SCLK 信号 在~1.5V 直流扫描、因此 ADC 可能无法将 SCLK 信号识别为时钟。 在设置中使用飞线导致了这些问题。

    此外、每个字的字长应该是 24 位、而不是 16 位。 以下是 使用 RREG 命令读取增益寄存器(04h 地址)的好时间、响应 0x0E0E 寄存器数据显示在下一帧中:

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你戴尔,我会反对他们。 我们预计下周将会有新的 PCBA、届时将会有新的 PCBA。

    Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clark、

    好的。 如果您要在私信中分享这些设计、或者您可以查看 TI 的设计作为参考、  具体如 ADS131M08EVM 用户指南所示。  

    BR、

    Dale