This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:整体精度 4 –20mA 环路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, OPA2992, TPS7A20, LP2985A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529162/ads131m08-overall-accuracy-4-20ma-loop

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: OPA2992TPS7A20LP2985A

工具/软件:

大家好、TI-Team

对于我使用 ADS131M08 的电路、我还有一个问题。

到目前为止、我使用 EVM 板测试了所有东西、看起来都很好。 至少在室温下运行。 我将在最终产品中以 4mA 和 20mA 执行两点校准。

我的问题是:

这些值在 10/20 年后的准确性如何?
是否可以使用内部基准在 0 –60°C 的温度范围内实现 0.1%的总体精度?
输入偏置电流 (3 –4µA) 是否即将随时间变化、如果是、我是否应该使用输入缓冲器(例如 OPA2992)?
LP2985A(新版本)对于 0.1%是否足够好、或者我是否应该使用 TPS7A20?

提前感谢您。

此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Theo:

    误差或精度由系统级所有因素共同决定、不仅是来自 ADC 的误差、还包括 电路和 PCB 布局的误差或噪声。 ADS131M08 数据表指定了室温下的规格 以及漂移(例如增益/失调电压误差漂移、长期增益/内部 Vref 漂移等)。 最好看到您计划对 ADC 使用 LDO、但 LP2985A LDO 的 PSRR 不是太高、这取决于您的电源是否纯净。 很难判断 其中一个因素能否保证所需的 0.1%精度、因为精度是系统级所有误差源的组合。

    TI 在下面提供了一个在线计算器工具、可以帮助您估算 TUE(总体未调整误差)作为起点:

    https://dev.ti.com/gallery/view/PADC/PADC_Design_Calculator_Tool devices/ver/1.29.0?device=ADS131M08

    BR、

    Dale