This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:GUI 上的数据有增益误差

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528790/ads1299eegfe-pdk-data-on-gui-have-gain-error

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题:ADS1299 中讨论的其他器件

工具/软件:

我将各种振幅的正弦波输出到 ADS1299 开发套件中、我会看到输出和测量的波形振幅之间存在差异。

具体来说:

  • 在多次测试中、测得的波形幅度始终比预期幅度大~1.8×(例如,5Hz 和 20Hz 下的 1mV 和 10mV 正弦波)。
  • 但是、当输出~300 µV 振幅正弦波时、差异会增加、测量的振幅会变大× 2.4 ~。
  • 更改 PGA 增益设置 (1 至 24) 似乎对测量的振幅没有影响。

跳线配置遵循出厂默认设置和数据表第 4.6.2 节:单端输入中所述的设置。

我附上了一个寄存器设置文件以供参考。  

是否知道什么原因可能导致这种一致的增益失调电压或缺乏 PGA 响应? 谢谢访问 advance.e2e.ti.com/.../5315.Device_5F00_0_5F00_Analysis.xls

e2e.ti.com/.../5315.Device_5F00_0_5F00_Analysis.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您发送编修。

    共模电压可能超出范围。 预期的输入共模 等于 1/2 Vs。 如果使用默认跳线设置、则意味着 AVDD = 5V、AVSS = GND。 因此、正弦波输入信号应以 2.5V 为中心。 此外、负通道输入还应连接到相同的 2.5V 偏移、使得差分测量以 0V 为中心。 确保函数发生器 和直流偏移电源共享 EVM 的接地端。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的答复、

    我遵循了这些说明 、但 GUI 上的 PGA 设置仍然没有响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您提到过、从 1 到 24 扫描增益没有任何影响 — 您是否有机会在 GUI 绘图窗口中查看选择了“Analysis Data is Input-Reference“的数据?

    您是否能够导出两种不同增益的采集原始数据以及 ADS1299 使用的设置?

    此致、

    Ryan