主题:ADS1299 中讨论的其他器件
工具/软件:
我将各种振幅的正弦波输出到 ADS1299 开发套件中、我会看到输出和测量的波形振幅之间存在差异。
具体来说:
- 在多次测试中、测得的波形幅度始终比预期幅度大~1.8×(例如,5Hz 和 20Hz 下的 1mV 和 10mV 正弦波)。
- 但是、当输出~300 µV 振幅正弦波时、差异会增加、测量的振幅会变大× 2.4 ~。
- 更改 PGA 增益设置 (1 至 24) 似乎对测量的振幅没有影响。
跳线配置遵循出厂默认设置和数据表第 4.6.2 节:单端输入中所述的设置。
我附上了一个寄存器设置文件以供参考。
是否知道什么原因可能导致这种一致的增益失调电压或缺乏 PGA 响应? 谢谢访问 advance.e2e.ti.com/.../5315.Device_5F00_0_5F00_Analysis.xls