This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:DAC

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522597/dac60096-dac

器件型号:DAC60096

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:如果我正在使用微控制器、我想知道 LDAC、Trigg 和 stats 的连接要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    取决于您是否要使用与这些引脚相关的功能。  

    LDAC 用于同时更新所有 DAC 输出。 将其连接到低电平以使用异步模式、并在每次写入命令后更新每个 DAC。 将其连接到您的 MCU 、并在写入每个 DAC 时将引脚拉至高电平、并将其拉至低电平以同时更新所有输出。  

    如果要使用切换模式、则使用 Trigg 引脚。 Trigg 是边沿触发的、因此如果未使用切换模式、则可以将其固定为高电平或低电平。  

    在切换模式下使用的输出引脚中进行状态统计。  

      

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 karlynne ,如果我们 不想  在我们的设计中使用 LDAC,stats 和 Trigg 引脚,那么你可以让我知道默认情况下。 但正如我所见、这款 DAC 必须处于异步或同步模式。 如果我不使用 Trigg、我就不能输出所有 96 条链条? 我应该提供上拉和下拉配置来检测寄存器 A 或寄存器 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、  

    LDAC 可以直接拉至接地端、从而将选择异步模式。 TRIG 可以直接接地。 stats 是一个输出、因此您只能保留它。

    您像任何其他 DAC 一样通过寄存器写入 DAC 输出。 切换模式是一种独立模式、允许您使用外部时钟脉冲在两个预配置的 DAC 输出之间快速切换。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我想通过此连接进行配置、我们也可以正确使用 96 通道 DAC 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、  

    是、在上述配置下、您可以写入 DAC 的所有 96 个通道。 您询问的功能只是可选的。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我、如果我不想使用少量 DAC 输出、未使用引脚的默认条件是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、  

    您可以将任何未使用的输出引脚悬空(未连接)。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我进行 REF1 和 REF2 连接、以便在没有跳线的情况下生成 REF501251DGK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita  

    不知道您在这里的意思。  REF501251DGK 是 EVM 上的板载基准。 您是尝试使用板载基准还是外部基准? 无论哪种方式、您都需要放置跳线、否则 REF1 或 REF2 将保持悬空、这是无效的输入。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯