This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:ADS112C04IPW

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525586/ads112c04-ads112c04ipw

部件号:ADS112C04

工具/软件:

我已  通过 i2c 将 ADS112C04 连接到 Raspberry PI 4、我使用 i2cdetect -y 1 并且 ADS112C04 未显示

我将 I2C 波特率从 400kHz 更改为 100kHz、祝您好运。

存在其他 i2c 器件  

请提供帮助

我已附上设备的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin Tavassoli:

    您能否提供 ADC 和您的控制器之间通信的逻辑分析仪捕获图、以便我们查看?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在引脚 16 上附加了 i2c 时钟 (IMG_1506.JPG) 和引脚 15 上附加了 i2c 数据 (IMG_1507.JPG) 的示波器屏幕截图

     SDA

    SCLK

    i2cdetect -y 0 仍然不显示任何 i2c 设备! 无论是在 Adafruit 还是 Raspberry PI 上

    我需要适用于此器件的正确引脚排列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      时钟、数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin Tavassoli:

    您在这些图片中做什么?  此外、如果您只有单通道示波器、我们将无法提供太多帮助。 确实需要在同一窗口上看到 SDA 和 SCL。 使用逻辑分析仪会更好

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET 引脚必须连接到 Vcc

    RDY 引脚必须通过 1K 电阻上拉至高电平、然后才能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin Tavassoli:

    是的、这是合理的。 您无法使 ADC 保持在复位状态、也无法使复位引脚悬空、因而无法预期其正常工作

    -布莱恩