请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8665 工具/软件:
尊敬的团队:
我观察到 ADS8665 ADC 出现意外行为、希望您能发表见解:
-
问题: 展示了 AIN_P 引脚 ~2.2V 直流电压 使用 DMM 进行测量时(开路情况)。
-
设置:
-
没有外部源连接到 AIN_P
-
电源轨:AVDD = 5V、DVDD = 3.3V(典型运行模式)。
- AIN_P 引脚上连接一个外部 NMOS 切换选项 、但是 它仍处于停产状态 正常运行。
-
问题:
-
内部电路(例如输入保护二极管,PGA 偏置)是否会导致该电压?
-
有任何设计注意事项来缓解这种情况?
附加:原理图片段

感谢您的支持!
此致、
Jacob