This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:SCLK 上升沿至 SDO 有效

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520076/ads8684-sclk-rising-edge-to-sdo-valid

器件型号:ADS8684
主题: DAC8775 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

根据 ADS8684  数据表、在最坏情况下、有效的 SDO 宽度为 THT_CKDO + Tsu_Dock = 10ns + 25ns = 35ns。

我知道、随着 SCLK 的频率降低、有效 SDO 宽度将增加。

是否可以像 DAC8775 数据表那样提供从 SCLK 上升沿到 SDO 有效的时间?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaoyu:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我无法更改 ADS8684 的时序以使其与 DAC8775 类似、但这可能有助于直观显示时序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    根据您绘制的时序图、我的理解是否正确:即使 SCLK 的频率降低、在最坏的情况下、有效的 SDO 宽度仍然是 35ns?

    如图所示、当 SCLK 频率降低到 12.5MHz 时、最坏情况下的有效 SDO 宽度为 35ns。

    或者、更极端的是、当 SCLK 频率降低到 1MHz 时、最坏情况下的有效 SDO 宽度为 35ns。

    换句话说、有效 SDO 宽度与 SCLK 频率无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDO 旨在由处理器在 SCLK 下降沿读取。  较慢的 SCLK 将提供更多的建立时间 (较长的有效时间)、但不会增加保持时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供降低 CLK 频率与增加 SDO?的设置时间之间的具体定量关系

    在此应用中:

    数字隔离器会导致从输入到输出的信号延迟、最大延迟为 18ns、最小延迟为 0ns。

    CLK 周期设置为 60ns(50%占空比)。

    最坏情况下的波形为:

    理想情况下的波形为:

    在理想情况下和最坏情况下将波形组合在一起是:

    图中的时间间隔 (b->c) 为 41-5=36ns >35ns。

    在理想情况下和最坏情况下的有效 SDO 之间没有重叠、无论选择采样时如何、都会带来风险。

    如果我将 CLK 周期设置为 80ns、建立时间是否可以增加 10ns?
    在这种情况下、时间间隔 (b->c) 为 41-5=36ns < 45ns、处理器的采样时间可以为 9ns。

    如果我将 CLK 周期设置为 100ns、设置时间是否可以增加 20ns?
    在这种情况下、时间间隔 (b->c) 为 41-5=36ns < 55ns、处理器的采样时间可以为 19ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaoyu:

    如果您减慢时钟速度、是的、从技术上讲、您的设置时间将会增加。  您需要考虑在 SCLK 和回程时通过隔离器的最大延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    “较慢的 SCLK 将提供更多的建立时间(较长的有效时间)“

    这是否意味着、如果 SCLK 周期如下图所示更长、则有效时间的更长量与较长周期相同(下图中为 58.824ns)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。