This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:AFE58JD32 输出线速率问题

Guru**** 2812765 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528799/afe58jd32-afe58jd32-output-linerate-issue

部件号:AFE58JD32

工具/软件:

TI 的专家、大家好。 我想向您咨询 AFE58JD32 的相关信息。

根据芯片手册、JESD 输出的线速计算公式为 0.01xFxfc

(Fs = fc)

F 的值与 通道数和 ADC 分辨率相关

上面的部分是我取自芯片手册的屏幕截图。

我们在 80MHz 处设置 AFE 的时钟(在 4 ADC PERLANE 模式中配置)、ADC 分辨率为 12 位。 根据芯片手册、我们可以确定 F 的值为 6、fc 的值为 80MSPS。

因此、在此配置下、JESD 的线路速率计算结果为 4.8Gbps。

如果我们在 80MHz 处设置 AFE 的时钟、在 8 ADC PERLANE  模式中进行配置、ADC 分辨率为 12 位。 根据芯片手册、我们可以确定 F 的值为 12、fc 的值为 80MSPS。

因此、在此配置下、JESD 的线速计算结果为 9.8Gbps。  在这种情况下、线路速率达到 9.8Gbps、超过了 5Gbps。 这很令人困惑。 理解是否有问题? 请 TI 专家帮我澄清一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    计算正确。  

    在第二种情况下,通道速率是 9.6Gbps 并且高于支持的 5Gbps。 因此、您不能以这种方式配置设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您Slight smile

    另一个 问题 是    、我们已将  系统设置 为 4 个 ADC PERLANE 模式、  系统 时钟 为 80MHz  。  那么  采样 频率 为 40MSPS 。


    4 通道模式下的总带宽为 40(采样频率)* 16(ADC 数)* 12(串行化因子)= 7.680Gbps

    8B10 编码后的总带宽= 7.680*10/8 = 9.6Gbps

    每个通道的线路速率= 9.6/4 = 2.4Gbps   

    (

    我们在 80MHz 处设置 AFE 的时钟(在 4 ADC PERLANE 模式中配置)、ADC 分辨率为 12 位。 根据芯片手册、我们可以确定 F 的值为 6、fc 的值为 80MSPS。

    因此、在此配置下、JESD 的线路速率计算结果为 4.8Gbps

    )



    在某处的计算中是否存在错误、导致计算值与手册中的计算值不同?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fs = 80MHz  

    FC = 40MHz

    NO_ADC_PER_LANE = 4

    通道速率= FS * NO_ADC_PER_LANE* ADC_RES * 10/8

    通道速率= FC * 2 * NO_ADC_PER_LANE*12 * 10/8

    即 40MHz 2* 4 *12* 10 /8 = 4.8 Gbps