This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:数字滤波器设计

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529749/ads1235evm-digital-filter-design

器件型号:ADS1235EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS1235

工具/软件:

您好、

我已将定制微控制器连接到 ADS1235 EVM。 我已将 ADS 采样率设置为 100SPS CHOP 模式关闭 sinc 3 步骤。 设置寄存器后、我将获得 32 个样本。 我想设计基于软件的低通滤波器。 我不清楚要为采样频率选择什么? 100 Hz 或 32 Hz。 我没有继续采样,而是我要去 脉冲转换

因为我不熟悉数字滤波器器件、请参阅。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    ADS1235 已经具有集成式数字 sinc 滤波器、为什么要在软件中创建另一个滤波器? 这对您的系统有何帮助? 您正在创建哪种滤波器 — 带通,高通,低通等?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想测量多达 500,000 个稳定计数。 Ads1235 可以实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    这取决于您的最大输入信号是多少。  例如、如果最大输入信号为 10mV、则 500000 个无噪声计数会导致噪声目标为 20nVPP (= 10mV/500000)

    通过查看 ADS1235 噪声表、您可以看到 ADS1235 能够在最低数据速率和最高增益下提供 20nVPP 的噪声。 假设所有噪声都是宽带噪声、多个样本的连续平均值可能会使您进一步降低噪声。 但在这些采样率下、您可能也会开始看到 1/f 噪声、这时额外的均值计算将不起作用

    此外、我要小心、不要认为仅仅因为短路输入噪声为 20nVPP、您将能够在系统中实现这一点。 即使使用比例基准、您使用的基准电压也会增加一些噪声。 输入路径中的任何电阻器都会增加噪声、尤其是在使用大量滤波的情况下。 您的电源、传感器本身、甚至实验室工作台上的微小振动都会增加噪声和/或影响您测量的信号。

    因此、是的、ADS1235 在技术上能够在 VIN = 10mV 时提供 50 万无噪声计数、但实际上在实际系统中实现 50 万无噪声计数 是一项更具挑战性的任务。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、明白了。 感谢您的信息。