This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:输入通道 A 和 B 上的 82kHz 振荡频率

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1527814/adc3663-82khz-oscillation-frequency-in-input-channel-a-and-b

器件型号:ADC3663
主题: THS4561 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 ADC3663 从 THS4561 捕获数据、THS4561 的输出是正常的、但在 ADC3663 的输入引脚中、他们发现了 82khz 振荡、您能查看波形和原理图以帮助我们深入了解吗?

波形(交流耦合):

左侧图片:R457 和 458 的左侧

右侧图片:R457 和 458 右侧

原理图:

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    它们通过拆焊 10 Ω 电阻器来断开 THS4561。

    这里仍然有振荡、我让他们测量 INP、DIFF 时钟、DclockIN、DCLK 和 FCLK、请检查波形。 我认为时钟很好。

    INP:

    差分时钟:

    DCLKIN:

    DCLK:

    FCLK:

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    他们是否会在 AINP 和 AINM 引脚上都看到这种“振荡“?

    如果是、我们需要使用示波器探测这些输入。  

    ADC 未进行缓冲、采样开关断开和闭合产生的模拟输入会产生反冲。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    AINP/AINM 上也会发生振荡、如果是由于开关、请检查下面的波形、为什么振荡频率较低。

    AINP:

    AINM:

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    这两个示波器图是否带有良好的接地探头?

    您可能会看到探头的环路电感。

    这是否会导致 ADC 的输出频谱出现任何问题?

    您能给我发送一张 FFT 或数据采集图吗? 有所帮助。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    它们将探头置于 INAP/M 和 3663 接地端。

    测量 INP/M?中电压的建议方法是什么

    我认为不会是环路电感。 因为它们使用相同的方式测量 THS4561 的输出、因此没有看到振荡。

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果正在通过电子邮件回复此帖子、请关闭该帖子。