This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:器件能够&'运行几天后无法正常工作

Guru**** 2969760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, ADS127L21, ADS127L14, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526002/ads127l18-devices-can-t-work-after-running-several-days

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件: ADS127L21、 ADS127L14、 ADS127L11

工具/软件:

尊敬的专家:
我的客户正在项目中测试 ADS127L18、他们发现 ADS127L18 在客户电路板中运行数天后无法正常工作。 研发确认电源、基准、晶振正常、但 DCLK 没有输出。 您是否有一些建议来分析此问题? 由于 PCB 板受到限制、客户当前无法执行 ABA 测试。 谢谢。
此致、
Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    请确认 ADS127L18 上的 START 引脚和复位引脚处于 IOVDD 电压、标称值为 1.8V。

    验证 CLKIN 引脚是否为有效时钟。

    客户能否通过对电路板进行下电上电来使 ADC 正常工作?

    如果器件不再工作、则可能已因 EOS(电过应力)事件而损坏。  请发送一个原理图图像、其中显示了 ADC 和输入连接(包括输入放大器)。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    客户已确认 ADS127L18 上的启动和复位引脚处于 IOVDD 电压、但它们使用 3.3V 为 IOVDD 供电(他们之前已确认 TI 团队可以使用 3.3V IOVDD)。

    CLKIN 为有效时钟。

    仍然无法通过对电路板进行下电上电来工作。

    所示的原理图、请帮助您进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    不确定发生误解的位置、但 IOVDD 的额定电压仅为 1.95V(最大值)、绝对最大值为 2.2V。  这些是器件内部的低压 IO 单元、在任何时间段内都不能以高于 1.95V 的电压运行、否则会对器件造成永久损坏。

    客户将需要更改其电路板设计、向 IOVDD 引脚提供 1.8V 电压、必要时为所有数字 IO 引脚使用电压电平转换来满足 1.8V 逻辑电平要求。

    此器件的单通道版本 ADS127L11 和 ADS127L21 使用可支持 3.3V 但不支持多通道 ADS127L14 和 ADS127L18 器件的更高电压 IO 电池。

    此致、
    Keith