This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248IPWR–我的 4 线压力传感器电路是否正确?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529919/ads1248-ads1248ipwr-is-my-4-wire-pressure-sensor-circuit-correct

器件型号:ADS1248

工具/软件:

大家好:

我使用 ADS1248IPWR 来读取 4 线 4 –20mA 压力变送器。  

我不确定压力测量回路的精度。 我使用 ADS1248 制作了一张这样的图纸。 您能检查电路中的缺陷吗?我能从电路中获得结果吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Soldierram、

    几个月前、我已经回答了这个问题、您没有接受我的任何建议: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491837/ads1248-ads1248-drawing-problem-with-pt100-and-pressure-transmitter

    没有必要重复提出同样的问题

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想我应该使用此函数“提出相关问题“

     我更改了连接、连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Soldierram、

    正如我在另一篇文章中提到的、我会在复位时放置一个上拉电阻器、以便 ADC 在已知状态下启动

    此外、REFOUT 也接地。 您只需将接地连接移至 VREFCOM 引脚而不是 VREFOUT、它应该没有问题

    输入端的电阻器阻值有点高 (5k、6k)、因此您可能会因漏电流而获得一些失调电压。 但您始终可以稍后更改。 与此相关、滤波器的截止频率非常低 (RTD 输入端的截止频率小于 300Hz)、因此在开始测试/对电路板进行故障排除时、请注意稳定问题

    电流输入端也没有抗混叠滤波器

    -布莱恩