This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:如何在 JMode3 中将本底噪声降低@ 500mVpp 满量程范围

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530302/adc12dj5200rfevm-how-to-reduce-the-noise-floor-500mvpp-full-scale-range-in-jmode3

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
Thread 中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

工具/软件:

您好的团队、

目前、我正在使用 ADC12DJ5200RF EVM 以及 ADCxxDJxx00 GUI。

我们使用 JMode3 来测试 ADC 在 5.5GHz 输入频率和 4.8GSPS 采样频率下的性能。
在默认模拟满量程范围 (800mVpp) 下进行测试时、本底噪声约为 85dBFS、SNR 为 51dBFS、HD3 为 53.6dBFS。

在 500mVpp 模拟满量程范围内、本底噪声增加至 65dBFS、SNR 为 29dBFS、HD3 为 38dBFS。
因此受到影响。



 您能澄清一下本底噪声和满量程范围之间的关系吗?  和还提供了用于改善  上述配置的 SNR 和 HD3 的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    更改 ADC 的满量程后、您需要使用 CONTROL 选项卡中的 ADC GUI 重新校准。

    请参阅 EVM 用户指南的第 10 页图 3-3。

    此致、

    Rob