This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908S025:在 ADC 的输入端使用电阻分压器来降低满量程电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530074/adc3908s025-using-resistor-divider-in-the-input-of-adc-to-reduce-full-scale-voltage

部件号:ADC3908S025
主题中讨论的其他器件:LMH6881

工具/软件:

您好、

 我使用 ADC 将来自传感器的 3MHz 正弦信号转换为 ADC3908S025IRSMT 输入。 传感器信号使用 PGA LMH6881 进行处理、但 PGA 的最低电源电压为 5V。 ADC 的单端满标量程输入为 0.95V。 我计划在 ADC 前面使用一个简单的电阻分压器进行转换、但没有提到电流要求 ADC 引脚。 我希望选择合适的电阻器、使其不会影响 ADC 性能。 您能帮助我选择电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dileep:

    为了确保我了解您计划执行的操作、您能给我发送方框图或原理图吗?

    是否要将 LMH 与 ADC 进行直流耦合? 或交流耦合? 我根据您以上所述假定为直流耦合、但请确认。

    我可以帮助你,一旦我有了你的这种理解。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

     该电路很简单、它是直流耦合连接。 信号 始终高于 0V、ADC 为 1.8V。 如果我的理解正确、则 ADC 最大摆幅为+/–0.95V。 我想 在它们之间放置一个分压器电路。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dileep:

    您可以使用 Tpad 衰减器来实现此目的。 如 so...in-between、放大器和 ADC 将电压降至您所需的水平。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解 ADC 的输入阻抗详细信息、我可以从数据表中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dileep:

    模拟输入阻抗为高阻抗、由于此 ADC 未经缓冲、因此您可以假设差分阻抗为 1k Ω。

    此致、

    Rob