This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828E/2K5 - RJA 和 RJC 信息

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530470/ads7828-ads7828e-2k5---rja-and-rjc-information

部件号:ADS7828

工具/软件:

您好、  

 我正在查看 RJA 和 RJC 数据。 我注意到、与此封装中的其他 IC 相比、240 [C/W]的 RJA 似乎非常高。 同样、RJC 也不存在。 南...

1.是否可以确认 RJA = 240 [C/W]正确?  

2. TI 能否提供 RJC 信息?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    下面是关于 ADS7828 热性能的详细信息:

    θ JA 高 K 102.1.
    Theta JC(顶部) 37.2.
    Theta JB. 47.1.
    Psi JT 2.9
    Psi Jb 46.5.