This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:仿真 VCU118_8b10b 参考设计时出现 SOMF/EOMF 错误

Guru**** 2354390 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528718/ti-jesd204-ip-somf-eomf-errors-when-simulating-vcu118_8b10b-reference-design

器件型号:TI-JESD204-IP

工具/软件:

我尝试模拟 TI-JESD204-IP 中包含的 VCU118_8b10b 参考设计、但遇到 SOMF 和 EOMF 错误。   鉴于它们始终在 SYNC_n 变为高电平后立即显示、并且始终存在 4 个 SOMF 错误、我假设 ILAS 未正确发生、因此我无法判断为什么。  我可以告诉你,一切都配置正确,我正在推动重置,如其他论坛帖子中所述.  我们非常希望就导致错误的原因提供任何指导。  我已连接用于仿真的 Vivado 工程。

e2e.ti.com/.../ti_5F00_jesd_5F00_ip_5F00_sim.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请告诉我仿真使用的是哪个 Vivado 版本。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Vivado 2024.2.1。