Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-JESD204-IP 工具/软件:
我尝试模拟 TI-JESD204-IP 中包含的 VCU118_8b10b 参考设计、但遇到 SOMF 和 EOMF 错误。 鉴于它们始终在 SYNC_n 变为高电平后立即显示、并且始终存在 4 个 SOMF 错误、我假设 ILAS 未正确发生、因此我无法判断为什么。 我可以告诉你,一切都配置正确,我正在推动重置,如其他论坛帖子中所述. 我们非常希望就导致错误的原因提供任何指导。 我已连接用于仿真的 Vivado 工程。