This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:INL 和 LSB 之间的关系

Guru**** 2693615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219, ADS127L21B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530233/ads1219-relationship-between-inl-and-lsb

器件型号:ADS1219
主题: ADS127L21B 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、团队

我想了解 INL 根据 1LSB 的变化量。

当使用 2.048V 的内部 VREF 和 1 的增益时、ADS1219 的 LSB 大小为 244.14nV。
根据所述、INL 最大值为±15ppm FSR。
在本例中、2.048V 时的误差为 15ppm、这意味着

2.048V x 15ppm = 2.048 μ V x 0.000015 = 30.72uV

我知道存在 126LSB 的移位、但这是正确的吗?

此外、如果使用外部 VREF、使用是否正确
外部 VREF x 15ppm?
例如、如果外部 VREF 为 4.5V、则为 4.5V x 15ppm

此致、
Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Koji Hayashi92,

    需要澄清的是、帖子的标题引用了 ADS121 9. 、但您的帖子中的文本引用了 ADS121 6. 。 您能告诉我们您指的是哪款器件吗?

    我知道有一个 126LSB 的偏移、但这是正确的吗?

    是的、您的理解和计算是正确的

    另外、如果使用外部 VREF、使用是否正确
    外部 VREF x 15ppm?
    例如、如果外部 VREF 为 4.5V、则为 4.5V x 15ppm

    是的、这也是正确的

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、
    感谢您的答复。

    抱歉、您的描述出错了。
    这是关于 ADS1219。

    这意味着 INL 将非常关断、但对于 24 位 ADC 而言、这是否不可避免?

    此致、
    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Koji Hayashi92,

    通常、INL 无论如何都不是 ADC 的最大误差。 请参阅下面 ADS1219 数据表中的第一张图。 请注意、典型增益误差为 0.01%或 100ppm。 此误差明显大于 INL、但增益误差随输入信号而变化、而 INL 在接近零的输入电压下、INL 误差(和失调电压误差)实际上将占主导地位

    此外、24 位 ADC 可能具有非常好的 INL。 以下是 ADS127L21B 的 INL 数据。 您可以看到、尽管两者都是 24 位 ADC、但 INL 性能比 ADS1219 好得多。 INL 性能实际上取决于我们在开发中花多少时间来表征和校正 INL、以及我们在生产中对 INL 进行的测试量。 更多的测试结果会导致构建成本更高、因此对于 ADS1219 等低成本器件、INL 往往更高。 如果您想要精度更高的 ADC、它的成本会更高一些

    -布莱恩