This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:失调电压误差+增益误差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530341/ads8588s-offset-error-gain-error

器件型号:ADS8588S

工具/软件:

您好的团队、

我对 ADS8588S 的数据表有疑问。

可以在 3ppm/°C * 60°C * 10000mV = 1.8mV 的情况下针对 60°C 计算偏移误差温度、是否正确?

3ppm/°C 最大 失调电压误差温漂

10000mV =+–5V 满标量程

现在回答我的问题:

1.1.8mV  是+5V 和+–10V 的最大失调电压误差。 这是否意味着在整个温度和电压范围内、最大失调电压可以是 1.8V? 因此、只要失调电压误差 低于、3ppm/°C 就有效             1.8mV? 您能简要解释一下、为什么这也是+–10V 满量程输入范围的最大值? 从我的感觉,它需要加倍。

2.  能否将 3ppm/°C 转换为百分比值?

3. 25°C  的最大 ADC 失调电压误差为:3ppm/°C * 25°C * 10000mV = 750uV? 这是正确的吗?

4.  如何计算最大增益误差? 我们是否有使用内部基准的 25°C 处的增益误差的最大值? 它是否始终为+–10ppm/°C?  

5.  我们是否在整个温度范围内有温漂和增益漂移的曲线?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    1. 是的、在整个温度范围和所有电压输入范围内、失调电压均为+/–1.8mV。  简短答案是因为唯一从+/–5 到+/–10 的变化是内部采样/保持电容。
    2. 当然 — 如果您喜欢,请使用模拟工程师制表机来完成此操作:   
    3. 实际上、情况通常是在室温 (25°C) 下标准化、因此可以从 0 偏移开始(通过短接 ADC 输入进行校准、然后加上/减去任何偏移误差)。  在 60°C 时、您可以看到温度变化 60-25 = 35 然后温漂将为 35 * 3ppm。
    4. 增益误差的典型值为+/–4LSB、这正是您在室温下看到的结果、最初也会进行校准。  PPM/C 编号仅在第 3 点所述的温度变化时适用。
    5. 查看数据表 — 图 21 至图 31
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答!

    我可以从上面再问一点吗?
    失调电压误差和 失调电压误差温漂是两个不同的误差吗?  我是否需要将两者相加的总失调电压误差计算在内?

    我问的是、因为我仍然不完全了解计算方法。 如果我们的 85°C 等((60°C 高于校准温度)、 失调电压误差温漂将高于最大失调电压误差。 您能帮助我理解这一点吗?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    是 — 失调电压是初始误差,而温漂是失调电压误差在温度范围内的影响。  可以将它们加在一起。  为了更好地理解、请 查看  误差源 (3) 视频“误差分析背后的数学原理...“ 和“了解和校准失调电压和增益...“ 在此位置:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    明白了! 谢谢! 该视频系列是一个很好的信息来源。

    他们提到了 其中的校准方法。 您之前还针对增益误差提到了这一点。 在数据集中、我找不到对它的引用。

    如何针对内部增益误差进行校准? 这是因为内部基准源进行了温度补偿、还是器件执行自动校准? 还是需要执行外部校准?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    增益误差是指传递函数斜率的偏差。  一般来说、FS 会对其进行验证、然后您可以通过 SW 进行校准以适应任何非理想斜率。  ADS8588S 没有任何内部校准功能。