This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562:ADS5562

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562, ADS5560, ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528579/ads5562-ads5562

部件号:ADS5562
主题中讨论的其他器件: ADS5560ADC3660

工具/软件:

你好  

我们正在考虑使用 ADS5562 进行新项目开发、我对此组件有疑问:

 -它似乎是“活跃“在可用性,但你能提供它的一个估计路线图,比如说,如果它将可用多少年?

 - ADS5562 和 ADS5560 似乎有相同的规格,除了最大采样频率。 是否有任何其他差异、我想说 ADS5560 应该足以满足我们的用例(模拟 BW 高达<xmt-block1> 2.5MHz</xmt-block>)? 2.5MHz?  

 -我们将使用它进行直流耦合测量,比方说模拟输入 BW 到 2.5MHz ,这将是什么建议的 ADC 输入级(包括抗混叠滤波器)?

此致

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    不妨考虑 ADC3660、这是一款更新得多的器件、在支持等方面会更容易

    此致、

    Rob

    www.ti.com/.../ADC3660

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的反馈、但我们正在寻找并行数据输出接口、您提到的接口是串行接口。

    你有这样一个设备被重命名为一个交替与//接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    如果您仍然需要并行接口、请看一下 ADS412x/4x 器件。

    您还可以使用 TI.com 上的参数表。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Rob