This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:查询 DAC8562SDGSR 的增益寄存器问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520880/dac8562-inquiry-regarding-gain-register-issue-with-dac8562sdgsr

部件号:DAC8562

工具/软件:

尊敬的 TI 支持/技术支持团队

我们在使用 DAC8562SDGSR 时遇到问题。

在设置增益寄存器时、我们会观察到某些 IC 输出电压是预期的两倍。 这表明增益设置存在问题。 值得注意的是、当我们交换 IC 时、增益误差遵循特定的 IC、这表示它可能与某些单个芯片相关。

我们的初始化序列如下:

软件复位

更改电源模式

将 LDAC 设置为有效

禁用内部基准

将增益设置为 1

我们已尝试更改此序列的顺序并添加其他命令、但问题仍然存在。

在某些 IC 中、增益设置似乎可能已锁定或固定。

是否有任何方法可以完全复位或解锁器件以正确地重新配置增益设置?

我们希望获得有关进一步故障排除的任何指导或建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能分享原理图吗? 您使用哪些值作为电源和外部基准? 在 IC 上看到问题时、在增益 1 和 2 之间交换时、器件是否有任何响应? 增益 2 设置是否显示 4 倍的预期输出? 交换 IC 时、您是否能够在 1 到 2 之间调整该设备的增益?  

    是否可以断开外部基准并测试其中一个 IC 上的 1 倍和 2 倍增益选项出现问题? 此外、请尝试禁用内部基准并测量实际被禁用的电压。  

    可以捕捉到写入看到问题的器件上 GAIN 寄存器的情况、但又不是这样、我们可以进行比较吗?  

    没有会永久固定增益的设置。 没有程序可以将其复位。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢 原理图。 “你听我说。“  

    您能回答一些其他问题吗?  

    在 IC 上看到问题时、在增益 1 和 2 之间交换时、器件是否有任何响应? 增益 2 设置是否显示 4 倍的预期输出? 交换 IC 时、您是否能够在 1 到 2 之间调整该设备的增益?  

    是否可以断开外部基准并测试其中一个 IC 上的 1 倍和 2 倍增益选项出现问题? 此外、请尝试禁用内部基准并测量实际被禁用的电压。  

    可以捕捉到写入看到问题的器件上 GAIN 寄存器的情况、但又不是这样、我们可以进行比较吗?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您将此主题标记为“已解决“、因此我不确定您是否仍需要帮助。  

    您尝试在图像中分享哪些信息? 您是否能够更新增益?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未处理、但
    
    增益值未从 2……
    
    上传的数据表明、即使完成此操作、也没有任何更改。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在这种情况下、似乎可能会损坏器件、或者您在时序要求的某些边缘情况下运行、使寄存器写入能够在某些器件上运行、但在其他器件上不起作用。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想与您联系、提供更多详细信息。 您可以共享您的电子邮件地址吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我已经向您发送了一封私人消息。 您可以在此处分享任何其他详细信息。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯