This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:应用手册阐述。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530994/ads7142-q1-clarification-on-application-note

器件型号:ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7142

工具/软件:

尊敬的 TI 团队、我很期待在我的设计中实现 ADS7142QDQCRQ1 ADC。 我阅读了 ADS7142 系列 ADC 的应用手册、并 受到了一些疑问。 您能说明以下内容吗?

1.为了计算 Fsampp (max)(即 fs =数据表中的振荡器频率/ nclk)、如果 tHSO =110ns、则最终得到 9.09MHz 的振荡器频率。 现在、如果我使用高速振荡器、并且 nclk 为 21、则 fs = 432.9kHZ。 现在、这违反了 ADC 的最大采样速度、即 140Ksps。 在这种情况下、器件的采样速度为 fS 是多少?

2.在应用手册的“元件选型“第 4 点下、我可以看到目标采样频率为 10kHz、最大转换时间为 1.8 μs。 是此 10kHz、假设并将其纳入设计中的采样率。

3.为了得到 10kHz 作为 fs、我应该考虑什么振荡器频率和 nclk?

3.在如下所示的计算器中,

Rin、Cfilt 与计算器中输入的值和原理图中显示的值不匹配。

4.为什么在仿真过程中在下面的示意图中不使用 Rin? 即使不考虑 Rin(考虑基于 Cfilt 调整计算 FS 以获得最接近的 fs= 10kHz 值)、电路仍考虑 C=100pF?

请尽快澄清上述情况。

此致、

Srujan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srujan:

    1.140kSPS 引用的最大值考虑了 I2C 接口的最大速度、由于它在地址选择方面有一些开销、并且是半双工、而不是全双工、因此存在限制。 在内部、器件可在 1us 的最低周期时间进行转换、并相应地设置寄存器和 ALERT 引脚、因此在自主模式下采样基本上会更快、但不会通过接口实时流式传输数据。

    2.对于这一个,你能帮助分享这是来自哪个文件和部分? 我无法找到刚才提到的确切位置。

    3.我相信你在这里是指这样一个事实,即输入值不会以图形方式改变屏幕上显示的内容。 这是预期的。 唯一会改变的参数是 Results 框、tacq (min) 和 fsampp (max)。

    4.仿真中的 Rin 是上拉电阻到 3.3V 的等效电阻和并联 NTC 热敏电阻的等效电阻。 通常、温度检测电路输出端的电压保持相对稳定。 在这种情况下、滤波电容器用于滤除从 ADC 输入端到 ADC 的较高频率噪声、并帮助为 ADC 采样电容器充电。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Joel:

    第 2、3 和 4 点、我指的是本文档。 使用单端 ADC 监测 NTC 热敏电阻电路

    对于第 3 点、我说在“ 使用单端 ADC 监测 NTC 热敏电阻电路 “文档的第 3 页中、为计算器输入的输入值与计算器中显示的原理图中的元件值不匹配。

    此致、

    Srujan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srujan:

    感谢您的澄清。 似乎对 15pF 的 csh 以及 100pF 的 Cfilt 建模、R1 || Rntc 产生的 Rin 也是如此。 如果我漏掉了一些东西、请告诉我。

    此致、
    Joel