This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:级联连接

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, DAC81404, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530539/tpl1401-cascading-connections

器件型号:TPL1401
Thread 中讨论的其他器件: DAC81404DAC53204

工具/软件:

您好:

我计划设计 4 TPL1401 的串联分压器网络。 数据表中提到器件在 1.8V 至 5.5V 的电压范围内工作。  

我的设计需要将其中 4 个串联、总电源电压为 8V 至 15V、因此每个 TPL1401 的电压都为 2V 至 3.75V、根据数据表、它们应该起作用。

我的问题是可以像一组电阻分压器那样串联多个 TPL1401。

谢谢

Vaibhav Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaibhav:

    您能否绘制出将它们与预期电源电压串联的计划? 我可能会误解您的预期电路、但 TPL1401 是缓冲输出数字电位器、因此输出不会直接连接到内部电阻梯。

    只要确保每个数字电位器上的电压低于最大额定电压、这对于我们的非缓冲数字电位器(例如 TPL0401)来说就适用。  

    如果您计划在不同的电源电平下使用此方法、另一个要点是每个器件的 I2C 总线需要相应地移动。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我打算以这种方式使用 TPL1401:

    https://tinyurl.com/3ev3j8fe

    这是一幅 Drak.io 图像。

    我的预期应用是模拟一个四通道分压器、这个分压器可以通过 9-14V 的单电源提供四个不同的输出电压通道。

    我浏览了 TPL0401 的数据表、似乎它可以用于我的应用、但我不确定如何建立 I2C 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaibhav:

    感谢您的绘图。  这将不起作用、因为内部电阻器串未像传统数字电位器那样直接连接到 VDD 和 GND。 不会像预期那样得到堆叠的电阻分压器。  

    这可能适用于我之前提到的 TPL0401 等功能、但您必须确保即使在启动时、器件也不会看到 VDD 高于最大额定值的差分电压 (TPL-GND)。  

    对于 I2C、您需要对每个器件的信号进行电平转换、以参考每个器件的 VDD 和 GND。  

    您能分享一下终端应用和要求吗? 也许我们可以集思广益、寻找其他也可行的方法。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katlynne、

    我在这里的最终应用是模拟电池包及其各个电芯的电压。 过去、我一直使用简单的分压器通过提供 14V 的电压并在连续电阻器的每个连接点进行分接来产生 4 个不同的电压电平、从而获得 14V、10.5V、7V 和 3.5V 电压。

    该解决方案的问题是、如果不改变电阻或改变顶部电阻器的电源电压、就无法改变每个分接点的电压。 我想自动执行此操作、因此想到了使用级联数字电位器。  

    但正如您提到的、我需要在 I2C 线路上进行一些逻辑电平转换、为了我还有一个解决方案、请查看下面的内容:
    https://tinyurl.com/2fhszzb4

    请告诉我这个想法是否可行、或者如果您有其他解决方案、请告诉我。

    谢谢

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaibhav:  

    引导加载程序将解决 I2C 问题。  

    您是否需要使用 分接点连接到 9-14V 的一个电阻分压器电源? 或者、您是否可以使用 4 通道 DAC 来获得 4 个可编程电压输出? 我们仍然没有很多接受 14V 基准的 DAC 选项、但您可以对这个基准进行分频(或使用具有内部基准的 DAC)、然后使用 4 个外部运算放大器来放大输出。 DAC53204 的某些器件可以满足该要求。 DAC81404 可以与一起使用

    DAC 和 4 级运算放大器可能比 I2C 电平转换器更简单。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我需要使用一个具有抽头点的电阻分压器来获得所有 4 个电压。  

    我可以使用具有 4 个运算放大器的 DAC 来生成全部 4 个电压、但问题是我无法在运算放大器输出引脚中推入电流来模拟平衡。 我只需要电阻器网络、没有有源电路。  

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaibhav:  

    在这种情况下、数字电位器和 I2C 电平转换器是理想选择。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne。