This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291 VCAP1、VCAP2 值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528243/ads1291-ads1291-vcap1-vcap2-values

器件型号:ADS1291

工具/软件:

尊敬的团队:

在 ADS1291 的数据表中、建议为 VCAP1 使用钽电容器、但未提供该电容器的具体值。 您是否能够推荐合适的值? 目前、我们为 VCAP1 和 VCAP2 使用了 1µF 钽电容器。 我们注意到变化后噪声水平略有不同;之前、我们在 VCAP1 和 VCAP2 上有陶瓷电容器、并且切换到 1µF 钽电容器会降低噪声。

谢谢。此致
Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    感谢您发送编修。 1µF 是 VCAP1 和 VCAP2 的正确值。 图 60 显示了推荐使用的旁路电容值:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 由于我们使用内部基准、因此使用钽电容器是否更好? 我们打算将 C0G 电容器用于 VCAP1 和 VCAP2、但不提供 1uF C0G 电容器。 如果使用钽电容器、电容器的等效串联电阻 (ESR) 应该是多少? 数据表未指定此值。 我们的目标是使芯片实现尽可能出色的性能。 此外、VCAP1 和 VCAP2 是否是模拟旁路电容器、它们是否用作内部 LDO 的输出电容器? 您能帮助我们了解哪种选项可提供出色的噪声性能吗?

    谢谢。此致
    Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请您回复上述主题。

    谢谢。此致
    Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    钽或 C0G 电容器都可以使用。 无需最小 ESR、因为该节点跟随内部 R1 电阻器 (100kΩ 或 84kΩ) 并馈入 基准缓冲器的高阻抗输入。 请参阅图 30。  

    VCAP1 和 VCAP2 均用于存储电荷和滤波器内部模拟电压节点。 ADS1291 中没有 LDO。

    此致、

    Ryan