Other Parts Discussed in Thread: DAC3282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC3282 工具/软件:
DAC3282 和 TRF3704 安装在单独的电路板上、我想在 DAC3282 侧放置一个差分放大器、并通过 50 Ω 同轴电缆将其连接到 TRF3704。
(1) 我需要知道合适的差分放大器。
(2) 我需要一个连接电路的示例。
提前感谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我将引导您联系我们的射频放大器团队、以正确回答这个问题。 通常、DAC3282 可通过转换网络直接与 TRF3704 连接。
请参阅以下应用手册以了解详细信息:
https://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf
-康
Hello Hirata-San 、
两种可轻松连接 DAC3282 与差分放大器的常用器件是:
这些 电容器旨在连接互补电流输出数模转换器 (DAC)。 输入级缓冲 DAC 电阻端、并以 2V/V 的固定增益将信号从差分转换为单端
谢谢您、
Sima