This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282:DAC3282 和 TRF3704 安装在单独的电路板上

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530035/dac3282-dac3282-and-trf3704-are-mounted-on-separate-boards

器件型号:DAC3282

工具/软件:

DAC3282 和 TRF3704 安装在单独的电路板上、我想在 DAC3282 侧放置一个差分放大器、并通过 50 Ω 同轴电缆将其连接到 TRF3704。
(1) 我需要知道合适的差分放大器。
(2) 我需要一个连接电路的示例。
提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将引导您联系我们的射频放大器团队、以正确回答这个问题。 通常、DAC3282 可通过转换网络直接与 TRF3704 连接。  

    请参阅以下应用手册以了解详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirata-San、

      由于这个问题看起来似乎小于 1GHz 带宽应用、射频放大器是一个大问题、我将把此主题分配给 HS 放大器团队以支持。

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirata-San 

     两种可轻松连接 DAC3282 与差分放大器的常用器件是:

    1. https://www.ti.com/product/THS3215
    2. https://www.ti.com/product/THS3217

     这些 电容器旨在连接互补电流输出数模转换器 (DAC)。  输入级缓冲 DAC 电阻端、并以 2V/V 的固定增益将信号从差分转换为单端

    谢谢您、

    Sima