This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:是否可以在 3ms 内获得所有通道的转换结果?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530611/ads1018-q1-is-it-possible-to-get-conversion-results-for-all-channels-within-3ms

器件型号:ADS1018-Q1
“主题中讨论的其他器件: ADS1018“

工具/软件:

您好的团队、

我正在通过 SPI 通信接收传感器的 ADC 值。
对于 ADC1018-Q1、可以以 3300SPS 的速度进行转换、但当我实际使用转换时、每个通道需要 2~3ms。
将来、我可能会将元件更改为引脚对引脚、以便在 1ms 内接收所有 4 通道结果、但我当前的目标是在 3ms 内接收所有 4 通道结果。
由于 ADS1018-Q1 元件的限制、是否很难在 3ms 内收到所有 4 通道结果、或者我是否遗漏了一些内容?


我将提供基本设计信息。 如果您需要任何其他信息、请尽快回复。


静态常量 uint16_t ads1018_cmd[4]={
0xF1CA、// AIN3
0xE1CA、// AIN2
0xD1CA、// AIN1
0xC1CA // AIN0、PGA 6.144V、3300SPS、连续转换模式
};


当前波特率:31250 bps
无奇偶校验位
数据长度:16 位

目标数据周期:在 3ms 内所有 4 个通道的数据

B.R.

Dong-Uk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-Uk:

    感谢您的分享。 您是否能够获取 SPI 事务的逻辑捕获以更仔细地检查时序?  在 通过 DIN 切换多路复用器之前、您是否会轮询~DRDY 的下降沿?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    最初、我们将向您展示最新的波形、但由于我们没有条件、我们将上传一张旧照片进行解释。

    因此、只要接收到数据、它就会将 CS 引脚更改为高电平/低电平。
    我想知道的是、我们尝试后是否可以在 3ms 内发送 4 个数据。
    因此、可以在 5ms 内完成 4 个数据、但数据在 3ms 内完成大幅转换。

    此致、

    Dong-Uk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-Uk:

    在我看来、DOUT/~DRDY 引脚在命令之间的一段时间内处于低电平、这表明转换数据已准备好读取。 因此、我认为可以减少命令之间的延迟、而不会出现任何问题。 您是否能够在软件中更改它?  

    您能否详细说明“在 3ms“内进行转换的数据是什么意思?

    此致、
    Joel