Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1018
“主题中讨论的其他器件: ADS1018“
工具/软件:
您好的团队、
我正在通过 SPI 通信接收传感器的 ADC 值。
对于 ADC1018-Q1、可以以 3300SPS 的速度进行转换、但当我实际使用转换时、每个通道需要 2~3ms。
将来、我可能会将元件更改为引脚对引脚、以便在 1ms 内接收所有 4 通道结果、但我当前的目标是在 3ms 内接收所有 4 通道结果。
由于 ADS1018-Q1 元件的限制、是否很难在 3ms 内收到所有 4 通道结果、或者我是否遗漏了一些内容?
我将提供基本设计信息。 如果您需要任何其他信息、请尽快回复。
静态常量 uint16_t ads1018_cmd[4]={
0xF1CA、// AIN3
0xE1CA、// AIN2
0xD1CA、// AIN1
0xC1CA // AIN0、PGA 6.144V、3300SPS、连续转换模式
};
当前波特率:31250 bps
无奇偶校验位
数据长度:16 位
目标数据周期:在 3ms 内所有 4 个通道的数据
B.R.
Dong-Uk