This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:ADC 输出数据不准确

Guru**** 2359480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529583/ads131b04-q1-adc-output-data-is-inaccurate

器件型号:ADS131B04-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

目前,我们的产品在脉冲和静电测试过程中出现异常现象。 总线电压为 200V、通过外设分压器电路后、输入 ADC AIN0 电压为 0.1514V。

然而、在脉冲和静电测试期间、输入 ADC 电压仍稳定在 0.1514V。 上部计算机显示 ADC 测量输出已更改为 159V。 电路断电并重新启动后、输出恢复到正常的 200V。 再次测试时、故障将再次出现;

发生故障时、我们将总线电压更改为 100V、输出电压也将更改为 79.5V。 这种现象非常奇怪、我们想问一位专家这种故障的原因是什么。 目前、在输入端口 A0 发生故障、而其他端口正常。 可能还存在其他端口、但尚未发现。 ADC 增益为 1、电路外设图如下所示。 请帮助分析。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colln、

     您提到的脉冲和静电测试是否为标准 IEC 测试(例如 EFT,浪涌等)? 您图像中的 V-是连接到接地还是直流电压? 您是否通过监控来自 ADC 的转换数据来确定它们是否与上部计算机上显示的数据相匹配?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    测试标准符合 GB/T 34131、HV — 是 GND;目前、我们无法直接读取产品的 ADC 转换数据、只能读取最终转换结果;我们怀疑原因可能是影响该 ADC 芯片转换的静电测试、也可能是模拟输入外设电路的设计所致。 关于此芯片的模拟输入电路的设计、输入端口的限流电阻器的最大值是多少? 应如何设计滤波电路? 请提供一些建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin Chen:

    Dale 今天不在办公室、请预计下周会有回复。 感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    这种测试实际上与系统设计有关、不仅与电路设计有关、还与 PCB 布局设计有关。 客户必须遵循很多规则。 例如、 此 ADC 可以支持低于接地值的正负输入信号。 如果客户测量了双向电流、输入信号可能为负值、因此您图像中的保护二极管设计不正确、请参阅用于保护 ADS131M0x ADC 免受电过应力影响的电路。 另外、应适当保护+3V3HV 电源、以将故障电流传导到接地端。  

    限流电阻器不由 ADC 确定、这是一个系统注意事项。  限流电阻器的阻值越大、ADC 的保护效果越好、但 限流电阻器的阻值越大、也会导致更多误差、包括漏电流流过其时的失调电压误差以及增益误差。

    PCB 布局对于通过此类测试也很重要。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    目前、我们已根据文档对外设电路进行了修改、但测试仍会导致输出误差。 有时、它还会导致输入 ADC 端口的电压发生变化。 感觉芯片受到脉冲或静电测试时、可能会导致 ADC 芯片的某些部分出现异常、导致输出故障;断电重启后、芯片将恢复正常。更换 ADC 芯片进行测试也可能会导致相同的问题。

    在大多数测试场景中、实际电压高于 ADC 采样的电压。 ADC 的输入电压正常、但采样的输出电压异常。

    请帮助您再次分析原因并提供解决方案。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    您能告诉我客户是如何修改他们的电路的吗? 测试信号电平和频率是多少? 如我所说、这种测试与系统设计密切相关、无法期望 ADC 能够承受所有瞬态信号、保护电路有助于保护 ADC 免受 瞬态信号的影响、但无法保证。  PCB 布局对于通过此类测试也很重要。  如果客户可以共享原理图和 PCB 布局文件(不是屏幕截图或您分享的简单电路)、我可以查看并分享我的建议。  

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    客户的原理图如下所示。

    我们注意到 DRDY 引脚在不使用时未连接或通过 100K Ω 上拉至 DVDD。 今天、我们用 100K Ω 上拉 DRDY 引脚、发现测试正常;输出异常是否可能是由未上拉管脚引起的? 根据我们的理解、这是状态输出引脚。 它会影响 ADC 转换输出吗? 它如何影响? 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    /DRDY 是用于指示数据是否就绪的输出信号。 我们始终建议使用此信号来检索转换数据、因为如果您错过了过去各帧中的数据读取、可以读取以前的数据。 如果您在特定的时间间隔内读取数据、则可能会因为时钟可能发生移位而一团糟、无法读取数据。  同步信号有助于更大限度地减少影响、但您没有使用引脚 11 上的/SYNC。

    BR、

    Dale