Other Parts Discussed in Thread: ADC-LD-BB
工具/软件:
我使用的是 Xilinx ZCU208 电路板+ XM655 附加卡。 我计划 在大约 0.5GHz 至 2.5GHz 的频率范围内使用全部 16 个射频通道(8 个 ADC 输入+ 8 个 DAC 输出)。
据我所知、XM655 包含适用于低频带和高频带的平衡 — 非平衡变压器,但只有部分通道具有完全支持高达~2.5GHz 频率的高频带平衡 — 非平衡变压器。
因此、我正在考虑使用 ADC-LD-BB 平衡 — 非平衡变压器板(来自 Texas Instruments) 来)来连接 ZCU208 的端口。
https://www.ti.com/lit/ug/snau123/snau123.pdf
我想确认以下几点:
- ADC-LD-BB 使用 1:2 阻抗比平衡 — 非平衡变压器((50Ω 转<xmt-block2> 100Ω</xmt-block> 差分)、 100Ω、使 RFSoC ADC/DAC 阻抗匹配正确? 还有另一个版本、即 ADC WB BB、但这是 1:1 阻抗匹配、这是不适用的。
- 其频率范围涵盖 400MHz 至 3GHz、因此应该适用于 0.5GHz 至 2.5GHz 信号。
- 我可以购买 16 个 ADC-LD-BB 并在 16 个通道上使用。
这听起来是正确的方法吗? 或者、是否有更好/推荐的解决方案来实现 ZCU208 上所有 ADC/DAC 通道的干净、阻抗匹配、全带宽使用? 有关布线,电路板设置或备选平衡 — 非平衡变压器板的任何建议都将非常有帮助。
谢谢你