This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC-LD-BB:这是否是适合在 0.5GHz 至 2.5GHz 频率下使用完整 16 通道 ADC/DAC 并使用 ZCU208 + XM655 的合适平衡 — 非平衡变压器板?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC-LD-BB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535944/adc-ld-bb-is-this-the-right-balun-board-for-full-16-channel-adc-dac-use-at-0-5-2-5-ghz-with-zcu208-xm655

部件号:ADC-LD-BB

工具/软件:

ADC-LD-BB 是否是适合在 0.5GHz 至 2.5GHz 频率下使用完整 16 通道 ADC/DAC 并使用 ZCU208 + XM655 的合适平衡 — 非平衡变压器板?

我使用的是 Xilinx ZCU208 电路板+ XM655 附加卡。 我计划  在大约 0.5GHz 至 2.5GHz 的频率范围内使用全部 16 个射频通道(8 个 ADC 输入+ 8 个 DAC 输出)。

据我所知、XM655 包含适用于低频带和高频带的平衡 — 非平衡变压器,但只有部分通道具有完全支持高达~2.5GHz 频率的高频带平衡 — 非平衡变压器。

 

因此、我正在考虑使用 ADC-LD-BB 平衡 — 非平衡变压器板(来自 Texas Instruments) 来)来连接 ZCU208 的端口。

 https://www.ti.com/lit/ug/snau123/snau123.pdf

 

我想确认以下几点:

  • ADC-LD-BB 使用 1:2 阻抗比平衡 — 非平衡变压器((50Ω 转<xmt-block2> 100Ω</xmt-block> 差分)、 100Ω、使 RFSoC ADC/DAC 阻抗匹配正确? 还有另一个版本、即 ADC WB BB、但这是 1:1 阻抗匹配、这是不适用的。
  • 其频率范围涵盖 400MHz 至 3GHz、因此应该适用于 0.5GHz 至 2.5GHz 信号。
  • 我可以购买 16 个 ADC-LD-BB 并在 16 个通道上使用。

这听起来是正确的方法吗? 或者、是否有更好/推荐的解决方案来实现 ZCU208 上所有 ADC/DAC 通道的干净、阻抗匹配、全带宽使用? 有关布线,电路板设置或备选平衡 — 非平衡变压器板的任何建议都将非常有帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    板上的平衡 — 非平衡变压器是这个不间断的平衡-非平衡变压器。  B0430J50100AHF。 请在他们的网站上查看平衡 — 非平衡变压器的详细信息,并确定它是否适合您。