This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:用于 CT 和 PT 的单端前端

Guru**** 2811235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538013/ads131m08-single-ended-front-end-for-ct-and-pt

器件型号:ADS131M08

工具/软件:

您好:

从另一个主题可以看出、ADS131M08 可用于单端输入测量、同时负输入引脚接地。 基于此、我提出了以下 AFE 设计来采集 CT 和 PT 输入。 CT 或 PT 的一端接地、另一端连接到标记过的端子进行测量。

问题 1: 只要 AINxP 引脚电压在±1.2V(内部基准)范围内以避免数字削波且处于绝对最大额定值范围内、这些 AFE 设计就可以正常工作吗?

问题 2: 数据表显示了一个类似图 9-6 中用于电压测量的单端测量的应用、但滤波器电路对我来说似乎很陌生。 它有两个 R_FILT 电阻器。 为什么会这样? 与我采用的简单 RC 滤波器相比、该器件具有哪些优势? 如果有必要、如何计算截止频率?

问题 3 在选择滤波器电容和电阻值时、我们是否需要考虑 ADC 的内部输入级?

非常感谢您的答复。

 此致、

BT Ghising。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  BT Ghising、

    Q1:它是有效的。 请注意、+/–1.2V 应为 AINxP 引脚与 AINxN(即 GND)之间的受限电压。

    Q2:这是一种平衡输入配置、可以消除输入漏电流流经它时的失调电压误差。 ADS131M08 始终测量 AINxP 和 AINxN 之间的差分输入电压。

    对于其余问题、您可以通过链接查看详细信息: 【常见问题解答】Δ — Σ ADC 抗混叠滤波器元件选择

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    非常感谢! 我有几个简短的问题:

    问题 4 在此配置中、如果差分电压 (AINxP - AINxN) 保持在±1.2V 范围内、AINxP 能否低于接地 (AINxN)?

    问题 5. 使用内部基准时、该配置中的满标量程 (FSR) 是多少? 它是 0–2.4V、0–1.2V 还是–1.2V 至+1.2V?

    再次感谢、
    BT Ghising

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  BT Ghising、

    问题 4 从 ADS131M08 数据表中的悬空表可以看到、是的、每个引脚 (AINxP 或 AINxN) 上的电压可能会低于接地 (AGND)、从而使其高于 AGND-1.3V。

    问题 5. 您可以在 数据表第 21 页的 8.3.3 可编程增益放大器 (PGA) 部分中看到 FSR:

        FSR =±1.2/GAIN

    BR、

    Dale