This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:内部滤波器的相位响应

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538453/ads131m04-phase-response-of-internal-filters

器件型号:ADS131M04
主题:ADS127L14 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

如何了解 针对 ADS131M 的 Sin3 和快速稳定滤波器的相位响应。  数据表提到了频率与幅度响应间的关系   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还认为它们有非常平坦的频率响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neeraj、

    在图 8-4~8-7 中、fin 为施加到 ADC 输入的输入信号频率、Fdata 为输出数据速率。

    fin / Fdata 比率为归一化频率。 由于提供了 x 轴的归一化频率、因此无论您选择哪种输出数据速率、都可以参考这些图。 如果我们展示了绝对频率、那么我们需要为每个输出数据速率分别显示图。

    幅度(以 dB 为单位)是滤波器增益/衰减的“20 * log10 (Gain)“比率。 由于滤波器是 LPF、因此您会注意到它显著衰减了不在滤波器通带区域内的高频信号。

    根据预期的通带带宽、您可以选择具有平坦通带滤波器(宽带滤波器)的 Δ — Σ ADC、下面是 sinc 滤波器和平坦通带滤波器之间的滤波器比较。 如果您需要宽带滤波器、 ADS127L14 会是一个不错的选择。 ADS127L14 是一款 4 通道 、24 位、同步采样、高性能 Δ — Σ ADC。

    BR、

    Dale