Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30, AFE4900, AFE4960P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4900 Thread 中讨论的其他器件: AFE4960P、AFE49I30
工具/软件:
您好、
我是 Weston Willardson、TI 的 FAE 实习生。 我正在处理一个客户仿真项目、他使用此原理图构建医疗贴片:

- 主要问题:
–一次性使用、全天候防水
–外形小巧
–简单的温度感应
–从 Nordic 转换为 TI
–目标<5 美元
可视化。 我们看到 AFE4900 对 总价格产生了很大影响(10.78 美元)。 在研究替代方案后、我们发现 AFE49130 似乎是一个很好的替代产品、因为它只有 3.15 美元、而 10.78 美元。 它的测量结果似乎是一样的、只是它需要更多的二极管和光电二极管、并且只能与 I2C 连接。 请告诉我您对这是否是最好的替代产品的想法、如果不是、您还会推荐哪些其他选项? 是否也包括将器件分为多个不同的器件?
谢谢!