This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:找到 AFE4900 的更便宜的替代方案。 应该

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30, AFE4900, AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538849/afe4900-finding-cheaper-alternative-to-afe4900-should

器件型号:AFE4900
Thread 中讨论的其他器件: AFE4960P、AFE49I30

工具/软件:

您好、

我是 Weston Willardson、TI 的 FAE 实习生。 我正在处理一个客户仿真项目、他使用此原理图构建医疗贴片:  

  • 主要问题:

–一次性使用、全天候防水

–外形小巧

–简单的温度感应

–从 Nordic 转换为 TI

–目标<5 美元

可视化。 我们看到  AFE4900 对 总价格产生了很大影响(10.78 美元)。 在研究替代方案后、我们发现 AFE49130 似乎是一个很好的替代产品、因为它只有 3.15 美元、而 10.78 美元。 它的测量结果似乎是一样的、只是它需要更多的二极管和光电二极管、并且只能与 I2C 连接。 请告诉我您对这是否是最好的替代产品的想法、如果不是、您还会推荐哪些其他选项? 是否也包括将器件分为多个不同的器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weston、

    AFE49I30 似乎适合您的用途。 通常、如果您正在寻找 PPG/ECG 信号链、我们推荐使用 AFE4960P。

    此致、

    Payton