This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:用于 AVDD 和 DVDD 的电源

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538915/ads7067-power-supply-for-avdd-and-dvdd

器件型号:ADS7067

工具/软件:

尊敬的团队:

我是否需要对 AVDD 和 DVDD 电源轨使用单独的 LDO。

我也可以使用单个 LDO 为 AVDD 和 DVDD 电源轨供电吗?

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    您可以使用 一个 LDO 同时为 AVDD 和 DVDD 电源轨供电。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    谢谢你。

    是否有必要在 LDO 路径中保留铁氧体磁珠。

    我读了一些类似的文章。愿我知道你的想法。

    https://www.planetanalogue.com/interfacing-to-adcs-power-supplies-part-3/

    铁氧体磁珠的选择方法

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    通常、除非遇到高频方面的特定问题、否则不需要铁氧体磁珠。 对于此器件尤其如此、因为它集成了内部基准 电压、并且测量结果对外部电源噪声具有一定的抗扰度。

    此致、
    Joel