This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:关于单个器件上持续 SPI 通信的问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542047/dac81404-question-about-continuous-spi-communication-on-a-single-device

器件型号:DAC81404


工具/软件:

您好、

我是否可以发送“将 SYNC 引脚保持为低电平并持续发送 24 × N 长数据“? 或者、如数据表第 31 页所述、只会使用前 24 位。

我正在尝试在所有 4 个通道上实现 500kHz 至 1MHz 的更新速率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我是否可以发送“将 SYNC 引脚保持为低电平并持续发送 24 × N 长数据“? -这在这里是没有用的,因为只有 24 位将在单个帧中使用。  

    我想您想使用同一 VOUT 同时更新所有通道。 如果是这种情况、可以使用 DAC VOUT 更新的广播模式。
    但是、您仍然无法以 500kHz 至 1000kHz 的频率更新 DAC 输出、因为在发送新数据以进行输出更新之前需要等待 4 μ s 最短的等待时间。



    谢谢、
    Sanjay