This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:ADS 1178

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539931/ads1178-ads-1178

部件号:ADS1178


工具/软件:

DRDY 引脚不会变为低电平、因此转换似乎永远无法完成。

您能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishnamoorthy、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    ADS1178 相当简单易用、但没有内部寄存器。  只要电源正常、您就已将其配置为 SPI 并将有效时钟连接到 CLK 引脚、那么您应该会在/DRDY 引脚上看到活动。

    请验证以下电源是否正确:

    AVDD(引脚 5、44、53、60): 4.75V 至 5.25V

    DVDD(引脚 26): 1.65V 至 1.95V

    IOVDD(引脚 22、23): 1.65V 至 3.6V

    还确保所有 DGND (7、21、24、25) 和 AGND (6、43、54、58、59) 都连接到一个公共接地平面。

    CLK 引脚应具有有效的 CMOS 时钟和 IOVDD 电压电平、并且应在 0.1MHz 至 27MHz 的频率范围内。  

    对于 SPI 配置、需要按照表 10 正确连接 Format2 (30)、Format1 (31) 和 FORMAT0 (32) 引脚。  如果您意外地将 ADS1178 配置为帧同步模式、则/DRDY 引脚将成为输入 (FSYNC)。

    请发送一张显示所有 ADS1178 连接的原理图图片、我可以查看。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith

    感谢您的答复。

    看起来所有硬件连接和电压电平都正常并符合规定。

    已检查 SPI 配置、它仅处于 001 SPI 模式。

    PFA、用于验证。  

    此致

    Krishnamoorthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishnamoorthy、

    很遗憾、我无法查看上传的图像。  如果更容易、您可以将屏幕截图直接剪切到 e2e 帖子中。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试并检查了所有  

    DRDY 似乎未生效为低电平。

    是否可以检查 ADS1178 IC 的运行状况。

    如何确保芯片未发生故障?

    此致

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishnamoorthy、

    不幸的是,这张照片仍然没有通过系统。

    如果可以测量电源电流、这是确定器件是否损坏的一种方法(很多时候,电流会高得多或更低)。

    此外、在模式 001 下、确认引脚 30 和 31 接地、引脚 32 连接到 IOVDD。  此外、测试引脚 8 和 9 也必须接地。  此外、必须至少为 1 个 ADC 上电;确保至少 1 个 PWDN 输入连接到 IOVDD(如果希望所有通道都处于活动状态,请将所有通道连接到 IOVDD)。  还要确保 SYNC 引脚 11 为高电平、否则内部数字滤波器保持在复位状态。

    此致、
    Keith