This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:AD 转换器 ADS52J65 URGEN 帮助请求。 PHY 之后无模拟数据/测试信号

Guru**** 2580285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540550/ads52j65-ad-converter-ads52j65-urgen-help-request-no-analog-data-test-signals-after-phy

部件号:ADS52J65


工具/软件:

您好、您好、SIT/女士、
 
在我们自己的定制 PCB 上工作, Xilinx UltraScale+ FPGA 连接到 ADS52J65 芯片,我们坚持尝试在 FPGA PHY 衍生化 IP 后接收任何数据。
 
我们迄今取得的成就:
 
1、ADC 在所有必要电压 (1、15V 和 1、8V) 下均正常供电
2. ADC 正确复位并输入寄存器值。
3. FPGA 中的反串行化 IP 接收适当的 JESD204 “CGS"阶段“阶段 K28.5 符号(当然在 10b/8b 解码之后)
4. JESD204 “ILAS"阶段“阶段使用所有 R、A、Q 和 C LINK 配置字节成功通过。
5. JESD204 同步信号高且稳定。
 
但在 ILAS 阶段结束后、无论我们从模拟设置默认 ADC 数据、FPGA PHY 数据输出始终为零
S/H 器件或设置任何 ADC 测试模式(RAMP、ALL “1",“,0xAA、0xAA 0x55 切换等)。 解调器部分被禁用、强制直接运行
 根据数据集将 ADC/TEST 数据转发到 ADC 的 JESD 串行化部分。 不过、在 FPGA PHY 输出上也是如此
我们看到链路层测试模式、例如 通道对齐序列的重复传输。
 
当我们清除 TRANSMIT_LAYER_TESTMODE_EN 位时、 在 CGS 和 ILAS 阶段之后、 我们应该看到的任一原始样本
模拟数据  根据 EST_PAT_MODES 寄存器设置选择 ADC 测试模式、但我们在写入后获得零
ILAS 相位。 FPGA JESD204 IP(遵循 PHY IP)显示所有状态和同步信号正常。
 
请帮助我们克服这种奇怪的行为! 我们是否错过了如此重要的设置或寄存器设置?
 
 
Thaank 你在 advane 所有你的客户支持和 等待快速依赖.
 
此致
 
 Wojciech Lesniak