This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:有关功耗的问题

Guru**** 2569855 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540973/dac3171-questions-regarding-the-power-consumption

部件号:DAC3171


工具/软件:

您好的团队、

我有几个关于 DAC3171 运行的技术问题。 请您仔细回答一下。

1.用户如何配置断电模式?

2.无时钟意味着用户停止将信号输入到 DAC 内核时钟 (DACCLKP/DACCLKN)?

3.数据表第 14 页中是否列出了任何降低功耗的配置(模式 1、模式 2、模式 3、模式 4)?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    这些选项 将 DAC 置于睡眠模式和全字宽(适当地配置地址 0x06)、并关闭 DACCLKP/N  模式 4 的功耗最低。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    感谢您的回答。 我收到了关于 DAC3171 的其他几个问题。 您能帮我回答吗?

    1.什么是 sleepa 位和 sleepb 位? 用户是否需要配置这些位来将器件置于省电模式?

    2.从正常模式(模式 1 和模式 2)到断电模式(模式 4)需要多长时间?

    3.要配置断电模式、用户是否需要先将 SLEEP 引脚设置为低电平还是高电平、DACCLKP/N 是否关闭?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    1.多通道器件的通道 A 和 B

    2.由于它是 SPI 写,因此从未进行过表征,我们没有该表征的数据。

    3.如果数据表中没有给出具体的顺序,则两者都是可以接受的。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff-San、

    感谢您的回答。

    1.  用户是否需要配置这些位以将器件置于省电模式?

    2.这意味着改变模式的时间取决于 SPI 速度。 对吧?

    3、数据表指出 DAC 在模式 4 中处于睡眠模式、因此我认为睡眠引脚应该为低电平。 你怎么看?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    1.正确

    2.正确

    3.数据表中没有说明硬件引脚是否在寄存器中占主导地位,这会让我相信它是一个 OR 函数,所以如果引脚悬空,它会由于内部下拉而拉低,但寄存器会使器件进入睡眠状态。  如果客户希望确保其处于睡眠模式、也可以将该引脚拉高。

    此致、

    Geoff