This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:输出基准电压较低

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526755/ads8664-the-output-reference-voltage-is-low

器件型号:ADS8664


工具/软件:

您好、

请查看我们的原理图、确定 ADS8664 基准输出电压为 3.6V、正常情况下为 4.08V 至 4.09V、请建议如何解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    从原理图上看、它看起来不错、您是否尝试过切换 RST/RST PD 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我们已经尝试切换 RST/RST PD 引脚、但问题仍然存在;

    对于此卷带产品、基准电压很低的可能性很高、因此我们不知道如何解决这个问题、  

    如果有任何可能的遥远原因,我们可以修改设计或软件,谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供+5V_0 上升时间的屏幕截图、并告诉我 AINx 在通电时发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅下面的波形:DVDD 为+5V:

    DVDD 波形:

    2. AIN0_P 至 AGND

     3. AIN1_P 至 AGND:

     4. AIN2_P 至 AGND:

    5. AIN3_P 至 AGND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 4 通道镜片、您能否将这些迹线集中在一个图中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、由于 示波器的模拟、我们无法在一个图中跟踪波形、这种情况是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有工具来验证您是否未超过任何数据表限制、则很难在论坛上进行调试。  基准是振荡还是 3.6V 电平是稳定的直流值?  您可以尝试加快 AVdd 上升时间 — DVdd 上升速度是否与 AVdd 一样慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已经提交了 FAR 和 TI CQE 反馈、这首先会在 TI E2E 中进行检查、我们已经检查了这一主题中的原理图、  

    因此、我们想知道是否有任何可能的低基准电压原因、您能否建议如何 判断这是否是器件故障  

    或设计问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、

    这是仅在一个电路板上发生、还是有多个电路板显示相同的问题?  如果只有一个、可能是芯片问题。  如果多个电路板出现相同的问题、则可能与 AVdd 和/或 DVdd 上升时间较慢的上电有关。 这可能是在模拟电源稳定之前施加模拟输入或数字控制输入、以使数字电源稳定。  如果基准发生振荡(使用示波器查看)、则可能是基准引脚上的容性负载导致的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户反馈说、他们使用了新的 ADS8664、问题已解决、并且芯片出现故障问题、

    因此他们认为这是功能 故障、 AVdd 和/或 DVdd 上升时间较慢也无法解决这个问题。

    您可以安排 TI CQE 来完成部署、因为该案例的生产线正在等待处理、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我不是与您交谈过的同一个团队的成员。  请他们直接与我联系、我会明白我能做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    CQE 反馈给我们、这是应用问题、因此如果您可以重新查看我们的原理图并建议如何解决该问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障率是多少?  您说过是之前的一个、在多少个中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这次可能有 60%的故障率, 所有的缺陷产品现象是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    60%的应用程序听起来像应用程序问题。  您需要更好的调试工具。  您需要查看相对于模拟和数字输入的 AVdd/DVdd 上电上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这可能是我们 在线程中将 AVd/DVdd 加电发送给您,所以请建议如何获得“AVd/DVdd 加电上升时间“? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用镜片。  尝试减小大容量电容或增加电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已经提交了该主题中的波形、不可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有执著。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下波形:DVDD 为+5V:

    您好、Tom、

    请参阅请求;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们看起来与上一个系列相同 — 但如果不能了解它们之间的关系,那么这些屏幕截图中没有太多有用的调试信息。  AINx 相对于+5V_0 的上升时间是多少?  当+5V_0 出现时、数字控制线也会发生什么变化?