This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:具有差分输入配置的基准电压监控

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544273/ads124s08-ref-voltage-monitoring-with-differential-input-config

器件型号:ADS124S08


工具/软件:

在 DO 和 Don ts 部分的数据表中、它显示了将单端电压连接到差分输入端的情况。

我附上了数据表的这一区域以供参考。  我有三个通道用于启用 PGA 的应变仪输入。

我有三个当前未使用的通道。  我想监控以数字接地为基准的电源 (3.3V) 和外部基准 (1.25V) 电压。   

数据表中执行此操作的公认方法显示了将 2.5V 电压连接到负通道输入。   

所以、  

监测电压直接连接到正通道输入、然后进行适当的数学运算以确定通道负极上相对于 2.5V 的“差分电压“。

我计划不要在电路上运行增益、只需直接阅读即可。   

我认为由于违反共模规则、无法将差分负极接地?   

我愿意采用更好或经批准的方法来实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:  

    是的、如果您计划启用 PGA、则在进行单端测量时无法将负输入接地。 您是否出于任何原因需要为这些测量启用 PGA? 您可以禁用 PGA、然后可以将负极输入接地。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为应变仪读数启用了 PGA。  我当时认为我在读取其他通道时未能将其关闭、我可以在读取基准电压通道时关闭 PGA 吗?  如果是、这是否会在读取通道时导致额外的通道延迟?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:  

    单端测量时必须使用内部基准、 因此如果使用基准缓冲器、则需要关闭基准缓冲器。 如果每次进行单端测量时打开内部基准、那么在稳定时会有一些延迟。 有关详细信息、请参阅数据表中的表 10。 您可以通过将 REF 寄存器中的 REFCON[1:0]位设置为 10b、将基准设置为始终开启。  

    如果不使用 rdata 命令、则该器件支持全双工模式。 因此、您可以在读取转换数据时发送 WREG 命令。  从数据表中:

    谢谢、  

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在应用中不能再有任何延迟、查看基准电压的原因是定义或排除因温度而产生的漂移、因此我想我会将其设置为单端并读取基准电压以进行确认、然后设计更改将是添加另一个 ADC 来监控、并在需要时在应变仪比例式计算中使用基准电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:  

    好的。 如果您需要 ADC 建议、请告知我们。  

    谢谢、

    Maggie