This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:时钟输入标准

Guru**** 2892800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538600/dac38j84-clock-input-standard

器件型号:DAC38J84


工具/软件:

 如果输入时钟信号是 LVDS 而不是 LVPECL、请让我知道对 DAC38J84 器件性能有何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果为 DAC38J84 使用 LVDS 信号、LVDS 信号的转换率和固有噪声性能可能会因抖动而产生额外的噪声。 这可能会影响 DAC 的总体相位噪声。 请参阅下面的两个应用手册以供参考。 谢谢!

    https://www.ti.com/lit/an/slaa566/slaa566.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slaa565a/slaa565a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kang Hsia、

    我们使用射频变压器(器件型号: TC1-1-13MG2+ ) 来转换差分信号 DACCLKP 和 DACCLKN FPGA 时钟之间。

    目前、我们正在观察 NCO 信号、但在使用 JESD 时、DAC 输出没有到来。

    您能否帮助澄清问题或提供有关可能原因的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kang Hsia、

    我们使用射频变压器转换差分信号(器件型号:TC1-1-13MG2+)对于 DACCLKP 和 DACCLKN 和 FPGA 时钟、我们仅在我们使用 JESD DAC 输出时才获得 NCO 信号、请明确说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中有推荐的时钟接口、请遵循说明、同时参考时钟驱动器说明

    目前、我们正在观察 NCO 信号、但在使用 JESD 时、DAC 输出没有到来。

    我不清楚你的问题。 JESD 调试有各种帖子、您可以参考它们作为起点。