This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E8 的 Vref

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546182/ads131e08-vref-of-ads131e8

器件型号:ADS131E08


工具/软件:

使用 ADS131E8 时、我的原型电路出现问题。

我的 Vdd 为 3.3V、AVDD=2V、AVSS=–2V

我已设置内部 VREF=2.4V

I 测量到 VCAP1 引脚上的–0.6V 电压。

从数据表的图 28 可以看出、VREFP 应评估为 0.8 伏、I measure 为–0.6V。

这些值均不正确、也不属于图 28 的电路。

设置某些寄存器时、它们会正确响应。

我应该怎么做才能使 VREFP=2.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo Ternavasio:

    您能告诉我如何连接 VREFN 引脚吗? 如果您能分享 您的原理图、那就好了。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 看到在处理 VREF 时会产生很多混淆。

    同一位置被定义为 VREFP-VREFN、在某些其他 2.4V 或 4V 中。 差分输入范围为-VREF/增益至+VREF/增益。 但什么是 VREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo Ternavasio:

    正确地将 VREFN 引脚连接到 AVSS、但是 C10 和 C11 应放置在 REFP 引脚和 REFN /AVSS 引脚之间、而不是 REFP 引脚和 DGND 之间、请参阅 ADS131E08 数据表中的图 28 和图 67。

    VREF=VREFP-Vern、您应该能够在 VREFP 引脚和 VREFN 引脚 或 AVSS 之间测量 2.4V 电压。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、感谢您的帮助。

    是的、现在我可以在引脚 VREFP 和 VRFEN 上测量 2.4V 电压。

    奇怪的是、我预计 VREFP 和 VREFN 必须精确仿真、才能定义 AD 的输入范围。

    例如、+2V 和–2V、定义的输入范围为–2V 至+2V。 但好的、这个 AD 正常工作。

    现在、我预计使用 ADS131E8 时、输入范围为+2.4V 至 2.4V。

    如果将 单个通道设置 为将输入连接到 (AVDD+AVSS)/2、我将读取中量程、因此 AD 应该给我 一个 0 旁边的二进制补码值。

    我会告诉你这些措施。

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo Ternavasio:

    您的理解是正确的、您应该能够 在增益= 1 下测量–2.4V 至+2.4V 之间的差分输入电压。 如果您对测量有任何疑问、请告诉我。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Dale。

    我测量了当输入通道 1 设置为 (AVDD+AVSS)/2(设置适当的寄存器)时获取的值。

    根据我原型的值、这个中标度值为 0.026 伏。

    AD 的值输出为 1300、在经过 256 个平均值之后稳定。

    S/N 比的值约为 118dB、与输入短接时的值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo Ternavasio:

    如果将 ADS131E08 配置为 24 位数据、1300 代码表示电压=1300*(2.4/2^23)≈372uV、我不确定如何得到 0.026V。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Dale。

    我还有一个问题。 我的 AVDD 为+2V、AVSS 为 –2V。

    如果模拟输入电压不能绝对达到+2.3 和–2.3V(来自数据表)、如何利用整个 AD 范围(即–2.4V 至+2.4V)?

    我必须提高功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Dale。

    0.26v 来自 (AVDD-AVSS)/2

    它是施加到两个输入端的电压。

    1300 来自一个读数,应该对应于输入或其他东西的一些差异。

    理论上它应该读为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo Ternavasio:

    –2.4V 至+2.4V 是差分输入范围、不是 ADC 输入的单端信号、您对绝对输入电压与差分输入感到困惑。 请参阅下面图 20 中的波形、

    当 INxP 上的电压为+1.2V 且 INxN 上的电压为–1.2V 时、INxP 和 INxN 之间的差分电压为+1.2V-(–1.2V)= 2.4V 时、ADC 可以在 Vref = 2.4V 时测量该电压、因为在增益= 1 时、输入范围为–2.4V 至+2.4V。  

    当 INxP 上的电压为–1.2V 且 INxN 上的电压为+1.2V 时、INxP 和 INxN 之间的差分电压为–1.2V-(+1.2V)=–2.4V、该电压也可以由 ADC 测量。

    希望您能理解。

     

    1300 代码表示 372uV、由于偏移误差、这是一个非常合理的测量结果。

    如果校准后产生 0.26V (AVDD-AVSS)/2、这意味着 AVDD 和 AVSS 不是完全对称的。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale。

    您对差分电压有严格的要求。

    我现在没有其他问题了。

    感谢您的帮助、

    Enzo